Edmund Optics ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in den USA und Niederlassungen und Betrieben in der ganzen Welt. Als globales Unternehmen müssen wir uns an zahlreiche Gesetze und Vorschriften halten. Nachstehend finden Sie Informationen über unsere Maßgaben zu Exportkontrolle, ISO und Umweltverträglichkeit. Hier können Sie bestimmte Compliance-bezogene Zertifikate, Berichte, Erklärungen und andere Informationen einsehen und herunterladen.
Edmund Optics ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 10 Ländern. Dieses Maß an globaler Präsenz macht es erforderlich, dass wir unsere Geschäfte in allen Ländern, in denen wir tätig sind, im Rahmen der für uns geltenden Vorschriften führen müssen. Zu diesen Vorschriften gehören auch staatliche Beschränkungen der Art und Weise, wie und mit wem wir Geschäfte tätigen. Diese Vorschriften richten sich oft nach aktuellen politischen Ereignissen oder Konflikten und haben in der Regel die Form von Sanktionen gegen Einzelpersonen und/oder Embargos gegen Einrichtungen, bestimmte Regionen oder Länder.
Um diese verschiedenen Vorschriften zu einem globalen Unternehmensstandard zu vereinheitlichen, beschränken wir den Verkauf einiger Artikel in bestimmte Länder, je nachdem, ob es sich um eine Standardkomponente (Katalogkomponente) oder um ein nach Kundenspezifikation gefertigtes Produkt (Sonderanfertigung) handelt.
Während die überwiegende Mehrheit der Länder weltweit keinerlei Beschränkungen unterliegt, sind die nachstehend aufgeführten Länder entweder auf den Verkauf von Standardkomponenten beschränkt oder es handelt sich um Länder, in die Edmund Optics derzeit keinerlei Geschäfte tätigen kann (vollständige Beschränkung des Verkaufs). Die gleichen Einschränkungen gelten auch für die technische Unterstützung per Telefon, E-Mail, Web-Chat oder über ein anderes Kommunikationsmedium.
Gelegentlich bitten wir um das Ausfüllen einer Endnutzererklärung (EUS).
Endnutzererklärung (EUS)Edmund Optics ist bestrebt, alle geltenden Umweltvorschriften und -gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, nicht nur einzuhalten, sondern zu übertreffen. Die RoHS-Konformität ist ein Teil davon. Die RoHS-Richtlinie „Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Recast“ oder „RoHS 2“ wurde am 8. Juni 2011 verabschiedet und am 1. Juli 2011 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht, womit das Datum des Inkrafttretens festgelegt wurde. Sie hebt die ursprüngliche RoHS-Richtlinie auf, die seit Juni 2006 gefährliche Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) regelt. Am 22. Juli 2019 wurde die Liste der gefährlichen Chemikalien auf 10 erweitert; diese Änderung wird allgemein als RoHS 3 bezeichnet.
Die RoHS-Richtlinie regelt die Verwendung von zehn gefährlichen Stoffen (Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB) und polybromierte Diphenylether (PBDE), Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Butylbenzylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP)) in Elektro- und Elektronikprodukten und verbietet deren Verkauf auf dem Markt der Europäischen Union.
Die RoHS-Richtlinie umfasst im Rahmen der Überarbeitung nun auch eine Richtlinie zur CE-Kennzeichnung. Das bedeutet, dass ein elektrisches/elektronisches Produkt, Gerät oder eine Anlage, die das CE-Zeichen trägt, auch RoHS-konform ist. Die Auswirkungen der RoHS-Richtlinie sind auf der ganzen Welt zu spüren. Die meisten Produkthersteller, Importeure und Exporteure sowie die Verbraucher verlangen, dass die von ihnen gekauften Produkte dieser Richtlinie entsprechen, oder sie nutzen eine Ausnahmeregelung, die es ihnen erlaubt, das Produkt auf dem EU-Markt zu verkaufen.
Verfall von Ausnahmen: Die Ausnahmeregelungen, die für einige unserer Produkte gelten, laufen nun aus. Diese Ausnahmen können von der EU-Kommission frühestens 6 Monate vor Ablauf verlängert werden.
CE-Zeichen: Erforderlich für Elektronik, die EO direkt in die Europäische Union einführt. Dies gilt nicht für unsere optischen Materialien und Produkte, die nicht als Elektronik gelten. Wenn ein Artikel, den Sie kaufen möchten, nicht RoHS-konform ist, wenden Sie sich bitte an einen unserer Produkt-Support-Spezialisten, der Ihnen dabei helfen kann, ein RoHS-konformes Produkt für Ihren Anwendungsbedarf zu finden. Verwenden Sie unser RoHS-Lookup-Tool, um den aktuellen Status bestimmter Bestandsnummern zu erfahren und ein Zertifikat für konforme Bestandsnummern zu drucken.
Eine weitere Vorschrift, an deren Einhaltung wir ständig arbeiten, ist die REACH-Verordnung - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Ziel von REACH ist es, sowohl die menschliche Gesundheit als auch die Umwelt vor von Chemikalien ausgehenden Risiken zu schützen. Da die Liste der Chemikalien mehrmals pro Jahr aktualisiert wird, unterhält Edmund Optics eine Datenbank, um diese Vorschrift kontinuierlich zu erfüllen.
Edmund Optics unterstützt eine sichere Lieferkette und fördert das Wohlergehen aller Menschen. Wir tun dies, indem wir alle geltenden rechtlichen Anforderungen des Dodd-Frank-Acts einhalten.
Erklärung zu Konfliktmineralien.Kobe Steel, Ltd. (auch als KOBELCO bezeichnet) gab am 8. Oktober 2017 bekannt, dass Materialien aus einigen seiner Lose und Standorte nicht den Spezifikationsanforderungen entsprachen. Edmund Optics möchte seinen Kunden versichern, dass wir nach unserem besten Wissen keine Produkte an unsere Kunden verkauft haben, die eines der betroffenen Materialien enthalten.
Kobe-Steel-ErklärungThe Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) regulation introduces a tariff on carbon intensive products, such as steel, cement, and some electricity imported to the European Union. Please find our full statement on this regulation below.
CBAM Regulation StatementNach den Edmund Optics vorliegenden Informationen und nach bestem Wissen und Gewissen enthalten die direkt von Edmund Optics gelieferten Markenprodukte keine der gesetzlich eingeschränkten Substanzen, weder bewusst hinzugefügt noch in Konzentrationen, die die gesetzlichen Grenzwerte überschreiten (außer bei der Verwendung in gesetzlich ausgenommenen Anwendungen).
Vollständige TSCA-ErklärungAn unsere Kunden: Wir sind uns bewusst, dass unsere Produkte an Unternehmen in Kalifornien verkauft werden können, die der kalifornischen Proposition 65 unterliegen., Cal. Health & Safety Code 25249.7 ff. Proposition 65 verpflichtet Unternehmen, Verbraucher zu warnen, wenn sie bestimmten Chemikalien oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte ausgesetzt sind. Zwar können Spuren von Proposition-65-Chemikalien in den Bestandteilen unserer Produkte nachweisbar sein, doch sind diese Chemikalien für den Verbraucher im Allgemeinen nicht zugänglich, und es ist nicht zu erwarten, dass der Verbraucher ihnen unter den üblichen Verwendungsbedingungen ausgesetzt ist.
View StatementDie EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten, die getrennte Sammlung, Wiederverwendung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zu optimieren. Die britischen WEEE-Vorschriften (abgeleitet von dieser Richtlinie) gelten für alle Elektro- und Elektronikgeräte, die in Großbritannien in Verkehr gebracht werden und in den Geltungsbereich dieser Vorschriften fallen.
Gemäß der britischen WEEE-Verordnung sind die Hersteller verpflichtet, alle relevanten Elektro- und Elektronikgeräte mit einem Symbol für eine durchgestrichene Mülltonne zu kennzeichnen, um die Verbraucher daran zu erinnern, Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll zu werfen. Edmund Optics bittet alle Kunden, dieses Symbol zu beachten und keine Elektro- und Elektronik-Altgeräte in Ihre Hausmülltonne(n) oder Container zu werfen.

Edmund Optics unterstützt die Wiederverwendung und das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, da dies einen mehrfachen Nutzen für die Umwelt mit sich bringt: Reduzierung des Rohstoff- und Energieverbrauchs, Vermeidung von Mülldeponien und Vermeidung von gefährlichen und/oder giftigen Stoffen, die in einigen Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind und die Umwelt verschmutzen.
Als Hersteller im Sinne der britischen WEEE-Bestimmungen erfüllt Edmund Optics seine Verpflichtungen als Hersteller, indem es als Mitglied des WeeeCare Compliance Scheme registriert ist und die WEEE-Hersteller-Registrierungsnummer WEE/BA0554ZV erhalten hat.
Zertifikat zur EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)Under the UK WEEE Regulations, “Distributors” are required to provide a “take-back” system which allows customers (end users) the opportunity to return (or “take-back”) their WEEE to a Distributor free of charge, when supplying new EEE on a like-for-like basis.
As a B2B Producer and Distributor under the UK WEEE Regulations, Edmund Optics allows for end users of the EEE placed on the market in the UK to return WEEE back to us free of charge. Please contact us for details on how to return parts to us.
Alternatively, there is a network of recycling centres across the UK where consumers of WEEE can also take WEEE free of charge to be discarded, reused and/or recycled. The complete list of locations can be found at www.recyclenow.com.
Edmund Optics hält sich an die International Traffic in Arms Regulations (ITAR), eine Reihe von Verordnungen der US-Regierung, mit denen die Herstellung und der Export von Rüstungsartikeln kontrolliert wird.
Edmund Optics ist ITAR-registriert und -konform und fertigt optische Komponenten unter strengster Geheimhaltung. Die ITAR-Bestimmungen schreiben vor, dass Informationen und Materialien, die sich auf Verteidigungs- und Militärtechnologien beziehen, nur an US-Personen weitergegeben werden dürfen, es sei denn, es liegt eine Genehmigung des Außenministeriums vor.
Kurz gesagt, Ihre Bestelldaten werden vertraulich behandelt, wenn Sie Komponenten von Edmund Optics kaufen. Wir treffen umfangreiche Vorkehrungen zur Sicherung unserer Produktionsanlagen sowie aller sensiblen Dokumente und Ausdrucke. Da wird ein ITAR-registrierter und -konformer Hersteller sind, haben Sie die Gewissheit, dass bei der Herstellung Ihrer optischen Komponenten alle Bundesvorschriften und -bestimmungen eingehalten werden.
Bei Edmund Optics sind wir eine Familie und glauben fest an die Qualität und den Charakter unserer Mitarbeiter. Aus diesem Grund legen wir als Unternehmen seit Jahrzehnten großen Wert auf Ethik, Werte und die Einhaltung von Gesetzen. Wir sind bestrebt, die höchsten Verhaltensstandards einzuhalten und gleichzeitig das Richtige für unsere Kunden zu tun. Wir haben die EO Ethics Alert Hotline für die Meldung möglicher Verstöße gegen ethische Grundsätze eingerichtet, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter oder Dritte, der eine Meldung machen möchte, dies anonym und ohne Angst vor Vergeltung tun kann.
Die gebührenfreie Nummer und andere unten aufgeführte Meldemethoden sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar.
Please call the country in which you are located (Reporting Hotlines listed below), or scan the QR code to make a report online:
*Employees in a country without a number listed below should complete an online report*
Individuals completing a report will be given the option to include their identity if they choose.
Die EO Ethics Alert Line ist KEIN Notfalldienst. Verwenden Sie diese Website nicht, um Ereignisse zu melden, die eine unmittelbare Bedrohung für Leben oder Eigentum darstellen. Meldungen, die über diesen Dienst eingereicht werden, werden möglicherweise nicht sofort beantwortet. Wenn Sie in Notfällen Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden.
Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Seite haben, können Sie uns kontaktieren.
Letzte Überarbeitung: February 2026
This link leads to the machine-readable files that are made available in response to the federal Transparency in Coverage Rule and includes negotiated service rates and out-of-network allowed amounts between health plans and healthcare providers. The machine readable files are formatted to allow researchers, regulators, and application developers to more easily access and analyze data.
https://www.cigna.com/legal/compliance/machine-readable-files