Produkt in den Warenkorb gelegt

Gimbal

A type of mounting component that allows for adjustable movement about two perpendicular and intersecting axes (i.e. pitch and roll). Ideal for positioning applications where the position of the center of the optic must remain stationary as it is tilted.

See also Pitch , Roll

War dieser Inhalt nützlich für Sie?
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.