Produkt in den Warenkorb gelegt
Laserresonator und Resonatormoden

Laserresonator und Resonatormoden

Dies ist Abschnitt 4.1 des Leitfadens für Laseroptiken.

In diesem Text erhalten Sie Antworten auf die folgenden Fragestellungen:

  • Was ist ein Resonator?
  • Welche Laserresonatormoden gibt es?

Was ist ein Resonator?

Die Form eines Laserstrahls wird durch den Resonator bestimmt. Dies ist ein optisches Laserspiegelsystem, in welchem das Laserlicht in einem Verstärkungsmedium verstärkt wird. Laserresonatoren werden normalerweise aus hochreflektierenden dielektrischen Spiegeln oder monolithischen Kristallen, welche die interne Totalreflexion nutzen, um ein Austreten des Lichts zu verhindern, aufgebaut (Abbildung 1). Nachstehend sind einige gebräuchliche Laserresonatorgeometrien aufgelistet1:

  • Planparalleler Resonator: zwei flache Spiegel in einem Abstand, der einem ganzzahligen Vielfachen einer halben Laserwellenlänge entspricht
  • Konzentrischer Resonator: zwei sphärische Spiegel mit dem gleichen Krümmungsradius und zusammenfallenden Krümmungsmittelpunkten
  • Konfokaler Resonator: zwei sphärische Spiegel mit dem gleichen Krümmungsradius und zusammenfallenden Brennpunkten
  • Ringresonator: mehr als zwei ringförmig angeordnete Reflektoren, wobei die gesamte geschlossene Weglänge des reflektierten Lichts einem ganzzahligen Vielfachen der halben Laserwellenlänge entspricht
Skizze: Vier gebräuchliche Laserresonatorgeometrien
Abbildung 1: Vier gebräuchliche Laserresonatorgeometrien (dabei ist n ein ganzzahliger Wert, λ die Laserwellenlänge, R der Krümmungsradius eines gekrümmten Spiegels und f die Brennweite eines gekrümmten Spiegels).

Resonatorhohlräume sind „stabil“, wenn das reflektierte Licht im Hohlraum bleibt – auch wenn die Anzahl der Reflexionen unendlich groß wird (Abbildung 2). In diesem Fall kann das Licht den Hohlraum nur über einen teilreflektierenden Spiegel verlassen. Demgegenüber werden Resonatorhohlräume als „instabil“ angesehen, wenn das reflektierte Licht laufend divergiert, wenn sich die Anzahl der Reflexionen unendlich nähert. In diesem Fall wird der Strahl immer größer, bis er größer ist als die Reflektoren, und tritt dann aus dem System aus. Stabile Resonatoren werden oftmals bei Lasern mit Leistungen bis 2 kW verwendet, um eine hohe Verstärkung zu erreichen und die Direktionalität zu verbessern. Instabile Resonatoren werden normalerweise bei Lasern mit höheren Leistungen verwendet, um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Reflektoren zu verringern.1

Skizze: Reflektierte Strahlungen
Abbildung 2: Bei stabilen Laserresonatoren bleiben alle reflektierten Strahlen innerhalb der Begrenzungen des Hohlraums, während sich das reflektierte Licht bei instabilen Resonatoren immer mehr ausbreitet, bis es schließlich aus dem Hohlraum austritt.

Die Weglänge des Resonatorhohlraums bestimmt die longitudinalen Resonatormoden oder elektrischen Feldverteilungen, die eine stehende Welle im Hohlraum bewirken. Die Moden eines Strahls legen dessen Form fest. Diese Moden wahren ihr Amplitudenprofil und pflanzen sich selbst nach einer geschlossenen Weglänge im Resonator fort (abgesehen von einem möglichen Leistungsverlust aufgrund von Verlusten im Hohlraum). Damit ein Resonanzzustand entsteht, muss in einer geschlossenen Weglänge eine Phasenverschiebung erfolgen, die einem ganzzahligen Vielfachen von 2π entspricht (Abbildung 3).

Skizze: Phasenverschiebung einer vollständigen Weglänge
Abbildung 3: Die Phasenverschiebung einer vollständigen Weglänge in einem optischen Resonator muss ein ganzzahliges Vielfaches von 2π sein, damit ein Resonanzzustand entsteht.

Welche Laserresonatormoden gibt es?

Die einfachsten Laserresonatormoden sind Hermite-Gauß-Moden, die auch transversale elektromagnetische Moden (TEMnm) genannt werden, in denen das elektrische Feldprofil durch das Produkt einer Gauß-Funktion mit einem Hermite-Polynom angenähert werden kann2:

\begin{align}
E_{nm} \! \left(x, y, z \right) = & \, E_0 \frac{w_0}{w \! \left( z \right)} \, \cdot \, H_{n} \left( \sqrt{2} \frac{x}{w \! \left( z \right)} \right) \\
& \cdot \exp{\left( -\frac{x^2}{w \! \left( z \right) ^2} \right)} \, \cdot \, H_m \left( \sqrt{2} \frac{y}{w \! \left( z \right)} \right) \cdot \exp{\left( -\frac{y^2}{w \! \left( z \right) ^2} \right)} \\
& \cdot \, \exp{\Bigg[ -i \left[ kz - \left( 1 + n + m \right) \cdot \tan^{-1}{\left( \frac{z}{z_R} \right)} + \frac{k \left( x^2 + y^2 \right)}{2 R \! \left( z \right) } \right] \Bigg]}
\end{align}
\begin{align} E_{nm} \! \left(x, y, z \right) = & \, E_0 \frac{w_0}{w \! \left( z \right)} \, \cdot \, H_{n} \left( \sqrt{2} \frac{x}{w \! \left( z \right)} \right) \\ & \cdot \exp{\left( -\frac{x^2}{w \! \left( z \right) ^2} \right)} \, \cdot \, H_m \left( \sqrt{2} \frac{y}{w \! \left( z \right)} \right) \cdot \exp{\left( -\frac{y^2}{w \! \left( z \right) ^2} \right)} \\ & \cdot \, \exp{\Bigg[ -i \left[ kz - \left( 1 + n + m \right) \cdot \tan^{-1}{\left( \frac{z}{z_R} \right)} + \frac{k \left( x^2 + y^2 \right)}{2 R \! \left( z \right) } \right] \Bigg]} \end{align}

oder

\begin{align} E_{nm} \! \left(x, y, z \right) = & \, E_0 \cdot H_n \cdot H_m \frac{w_0 \, x \, y}{\left[ w \! \left( z \right) \right]^3} \cdot \exp{\left[ - \left( \frac{x}{w \! \left( z \right)} \right)^2 \right]} \cdot \exp{\left[ - \left( \frac{y}{w \! \left( z \right)} \right)^2 \right]} \\ & \cdot \exp{\Bigg[ -i \left[ kz - \left( 1 + n + m \right) \cdot \tan^{-1}{\left( \frac{z}{z_R} \right)} + \frac{k \left( x^2 + y^2 \right) }{2 R \! \left( z \right)} \right] \Bigg]} \end{align}
\begin{align} E_{nm} \! \left(x, y, z \right) = & \, E_0 \cdot H_n \cdot H_m \frac{w_0 \, x \, y}{\left[ w \! \left( z \right) \right]^3} \cdot \exp{\left[ - \left( \frac{x}{w \! \left( z \right)} \right)^2 \right]} \cdot \exp{\left[ - \left( \frac{y}{w \! \left( z \right)} \right)^2 \right]} \\ & \cdot \exp{\Bigg[ -i \left[ kz - \left( 1 + n + m \right) \cdot \tan^{-1}{\left( \frac{z}{z_R} \right)} + \frac{k \left( x^2 + y^2 \right) }{2 R \! \left( z \right)} \right] \Bigg]} \end{align}
  • E0 ist das Feldmaximum
  • x und y sind die Achsen, die den Querschnitt des Strahls definieren
  • z ist die Ausbreitungsachse
  • w0 ist die Strahltaille
  • w(z) ist der Strahlradius bei einem gegebenen z-Wert
  • Hn(x) und Hm(x) sind die Hermite-Polynome mit den nicht-negativen ganzzahligen Indizes n und m
  • k ist die Wellenzahl (k=2π/λ)
  • zR ist die Rayleighlänge
  • R(z) ist der Krümmungsradius der Wellenfront

Die Ganzzahlen n und m definieren die Strahlform in x- bzw. y-Richtung. Ein idealer gaußscher Strahl wird durch die Mode TEM00 definiert, bei der sowohl n als auch m gleich 0 sind (Abbildung 4). Weitere Informationen zu gaußschen Strahlen finden Sie in unserem Anwendungshinweis zur Ausbreitung gaußscher Strahlen. Bei allen anderen Werten von n und m entstehen komplexere Resonatormoden.3 In Abbildung 5 sind die Querschnittsgeometrien der Hermite-Gauß-Moden niedrigster Ordnung mit Werten für n und m von 0 bis 3 dargestellt.

Skizze: Hermite-Gauß-Resonatormode TEM00
Abbildung 4: Die Hermite-Gauß-Resonatormode TEM00 entspricht einem idealen gaußschen Strahl.
Skizze: Querschnitte der Hermite-Gauß-Resonatormoden
Abbildung 5: Querschnitte der Hermite-Gauß-Resonatormoden niedrigster Ordnung mit Werten für n und m von 0 bis 3.

Referenzen

  1. “Section 2.6: Various Laser Resonators.” Advanced Manufacturing Laboratory, Columbia Engineering, www.aml.engineering.columbia.edu/ntm/level2/ch02/html/l2c02s06.html.
  2. Paschotta, Rüdiger. Encyclopedia of Laser Physics and Technology, RP Photonics, October 2017, www.rp-photonics.com/encyclopedia.html.
  3. Paschotta Rüdiger. Field Guide to Lasers. SPIE Press, 2008.

More Resources

Laseranwendung Beispiel

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.