Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Since infinity corrected objectives, like the Mitutoyo objectives, are designed to form images at infinity - when using them with a camera, a tube lens is needed to form the image onto a sensor. Most Mitutoyo products have M26 threads or no threads at all, unfortunately, making them difficult to use with most C-mount (1"" x 32TIP) cameras. On the bright side, Edmund Optics® has Accessory Spacer Tubes and Adapters and C-Mount Extension Tubes to make this process as simple as possible.
#54-428 MT-4 Accessory Tube Lens:
Use #56-992 Mitutoyo to C-mount Camera 152.5mm Extension Tube to connect the MT-4 Tube Lens to a C-mount camera. This extension tube is M26 on one side to attach to the tubes lens and C-thread on the other to attach to a C-mount camera. The MT-4 Tube Lens attaches directly to a Mitutoyo objective.
#54-774 MT-1 OR #56-863 MT-2 Accessory Tube Lenses:
This one is a little tricky. #58-329 Mitutoyo MT-1/ MT-2 C-mount Adapter can be opened up and the MT-1 or MT-2 Tube Lenses fit inside. Since the tube lenses themselves have no threads, this adapter provides the necessary C-threads on both sides. Between this adapter and the C-mount camera, you will need an additional 190mm of extension tubes. Since the tube lens does not attach directly to the objective, #55-743 Mitutoyo to C-Mount 10mm Adapter needs to be attached to the Mitutoyo objective (this adapter adds 10mm of length and adapts the M26 thread to a C-thread). An additional 76.5mm of space between the tube lens and the objective is optimal, but really you only have about 56.5mm of space between #55-743 and #58-329 since each adapter adds about 10mm of space. With this 56.5mm of space, you can use extension tubes or add other items such as beamsplitters, filters, polarizers, etc (this is the benefit of using the MT-1 and MT-2 tube lenses.
Please note that 76.5mm is the recommended distance since these objectives are infinity corrected. However if the distance is too short, you risk vignetting, and if the distance is too long, the resultant image will be dim because of insufficient light. So, from the top – it is a C-mount camera, 190mm of extension tube, MT-1 or MT-2 Accessory Tube Lens inside #58-329 Adapter, 56.5mm of extension tubes, #55-743 adapter, and then the Mitutoyo objective.