Produkt in den Warenkorb gelegt

WAS SIND
AUTONOME SYSTEME?

 

Selbst fahrende Lastwagen

 

Landwirtschafts-Roboter

 

Bildverarbeitungsgesteuerte Robotik

 

Autos, Drohnen und unbemannte Fahrzeuge

Selbst fahrende Autos, autonome Lastwagen, fliegende Taxen, autonome Landwirtschaft, Landwirtschafts-Roboter, autonome Roboter - sie alle sind Teil des Markts für autonome Systeme. Das Wort autonom bedeutet die Möglichkeit haben, selbst zu steuern.1 Autonome Systeme steuern sich selbst mithilfe von Echtzeit-Bildverarbeitung und Computervision und bieten so eine automatische Regelung mit wenig bis gar keinem externen Eingreifen. Bildverarbeitungs- und Sensortechnologien haben von Fortschritten in Optik und Photonik profitiert und machen die Nutzung autonomer Systeme für alltagstaugliche Lösungen möglich. Selbst fahrende Autos und Drohnen mögen wie Science-Fiction klingen, aber heutzutage sind sie real und werden überall eingeführt.

Warum brauchen wir autonome Systeme?

Laut des US Verkehrsministeriums wurden 94% der Autounfälle zwischen 2005 und 2007 von Fahrfehlern verursacht (insgesamt 2.046.000 Unfälle).2 Aktuell werden Bildverarbeitungssysteme eingesetzt, um autonome Systeme wie selbst fahrende Autos zuverlässig und wiederholbar zu leiten und so Autounfälle drastisch zu reduzieren, indem Fahrfehler ausgeschlossen werden.

Unfälle aufgrund von Fahrfehlern, Fahrzeugfehlern und Umwelteinflüssen

  • Fahrfehler93
  • Fahrzeugfehler2
  • Umwelt2
  • Unbekannt2
 

Optiken für autonome Anwendungen

In Fahrzeugen verbaute Komponenten müssen robuster, kompakter, unempfindlicher gegen Stöße oder Vibrationen und vielseitiger sein als Komponenten für die Fertigungsautomatisierung, um mehr Spielraum zu bieten. Ohne diese Bildverarbeitungskomponenten sind autonome Systeme nicht in der Lage ihre Umgebung zu sehen und infolgedessen anfällig und schutzlos selbst gegen risikoarme, einfach zu vermeidende Gefahren.

Edmund Optics ist ein Optik- und Photonikhersteller mit über 77 Jahren Erfahrung im Bereich Optik, Design, Prüfung und Fertigung. Zusätzlich bietet EO eine Vielzahl an lagerhaltigen Produkten an, die ständig auf den neusten Stand gebracht werden, um aktuelle und maßgebliche Herausforderungen für autonome Systeme zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über Edmund Optics, unsere Bildverarbeitungsoptiken und Fertigungsmöglichkeiten.

Lösungen für autonome Systeme bei Edmund Optics

Lösungen für autonome Systeme bei Edmund Optics

Technische Informationen und Online-Rechner

Videos

Die informativen Unternehmens- und Schulungsvideos enthalten sowohl einfache Tipps als auch anwendungsbezogene Produktdemonstrationen zur Verdeutlichung der Produktvorteile.

heo

Stabilisierte, robuste Objektive

 
How an EO Imaging Lens is Made

Wie wird ein EO-Objektiv hergestellt?

 
heo

Victor Tango AutoDrive: Fallstudie von Edmund Optics

 

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele, darunter theoretische Grundlagen, Gleichungen, grafische Darstellungen und vieles mehr.

11 Tipps
für bessere Bildgebung
Lesen  

6 fundamentale Parameter eines Bildverarbeitungssystems
Lesen  

Vom Objektiv zum Sensor: Grenzen und Einschränkungen bei der Informationserfassung
Lesen  

Auswahlhilfe
Objektive
Lesen  

Bildverarbeitungselektronik 101:
Kamerasensoren für industrielle Bildverarbeitung
Lesen  

Stabilisierung von
Objektiven
Lesen  

Fachartikel

Links zu technischen Artikeln aus Fachzeitschriften, verfasst von Edmund Optics (EO) oder mit Beiträgen von EO-Ingenieuren oder EO-Führungskräften.

"Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Öffnen  

"Lens Selection Guide, Part 2" by Nick Sischka - Quality Vision & Sensors

Öffnen  

"Vision Systems for 3D Measurement Require Care to Ensure Alignment" von Jessica Gehlhar - Industrial Photonics
Öffnen  

"The Importance Of Ruggedization For Imaging Lenses" von Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
Öffnen  

"How To Maximise The Performance Of An Imaging System" von Daniel Adams - Assemblaggio & Meccatronica
Öffnen  

Rechner

Technische Berechnungstools auf der Grundlage häufig verwendeter und referenzierter Gleichungen in der Optik, Bildverarbeitung und Photonik.

Rechner für Bildverarbeitungsparameter
Berechnen  

Auswahl-Assistent für Objektive
Berechnen  

1951-USAF-Auflösungsrechner
Berechnen  

Referenzen

1 Merriam-webster.com. (2020). Definition of AUTONOMOUS. [online] verfügbar auf: https://www.merriam-webster.com/dictionary/autonomous [Aufgerufen am 13 Jan. 2020].

2 “Critical Reasons for Crashes Investigated in the National Motor Vehicle Crash Causation Survey.” National Highway Traffic Safety Administration, U.S. Department of Transportation, Februar 2015.

Arbeiten Sie an Optiken für ein
autonomes System?

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.