|
Ultrakurzpulslaser emittieren extrem kurze Pulse, was zu einem breiteren Wellenlängenspektrum führt als bei den meisten Lasern |
|
Die Dispersion verlängert in optischen Komponenten, wie z. B. Mikroskopobjektiven, die Pulsdauer, was für ultraschnelle Anwendungen nachteilig ist |
|
Dielektrische hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel sind eine ideale Lösung für die kompakte, ausrichtungsunempfindliche, breitbandige Dispersionskompensation |
|
Diese Spiegel mit hoher Dispersion und geringem Verlust werden für Anwendungen der Pulskompression verwendet, wie z. B. die Verstärkung von gechirpten Pulsen |
Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel sind entscheidend für die Pulskompression und Dispersionskompensation in ultraschnellen Laseranwendungen. Ultrakurzpulslaser emittieren extrem kurze Pulse mit einer Dauer von Pikosekunden, Femtosekunden oder Attosekunden, und aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation haben Fourier-limitierte Pulse, die ihre untere Grenze für die Pulsdauer erreichen, eine große Bandbreite, die einen beträchtlichen Wellenlängenbereich abdeckt (Abbildung 1). Die Dispersion dieser großen Bandbreite, die durch optische Medien wie Objektive, Fenster oder Linsen übertragen wird, verlängert die Pulsdauer von Ultrakurzpulsen und macht die Dispersionskompensation zu einem wichtigen Bestandteil von ultraschnellen Laseranwendungen.
Die kurzen Pulsdauern und hohen Spitzenleistungen von ultraschnellen Lasern sind für eine Reihe von Anwendungen wie Materialbearbeitung, Mikrobearbeitung, biomedizinische Anwendungen, nichtlineare Bildgebung und Mikroskopie, militärische Anwendungen und Kommunikation von großem Vorteil. In der Materialbearbeitung und Mikrobearbeitung ermöglichen Ultrakurzpulslaser engere Maßtoleranzen, reduzieren Schäden an der Umgebung und ersparen Nachbearbeitungsschritte.1 Die kurzen Pulsdauern von Ultrakurzpulslasern führen außerdem bei medizinischen Laseranwendungen wie der LASIK-Augenoperation zu weniger Traumata und reduzieren gleichzeitig den Bedarf an Sterilisation und Anästhesie (Abbildung 2).2
Die chromatische Dispersion beschreibt die Abhängigkeit der Phasengeschwindigkeit des Lichts in einem optischen Medium von seiner optischen Frequenz oder Wellenlänge. Die meisten Materialien, die für optische Komponenten verwendet werden, weisen eine positive Dispersion auf, was bedeutet, dass längere Wellenlängen eine höhere Phasengeschwindigkeit besitzen als kurze Wellenlängen (Abbildung 3). Dadurch wird die Pulsdauer von Ultrakurzpulsen in einem Prozess, der als positiver Chirp bezeichnet wird, verlängert, was sich bei ultraschnellen Anwendungen nachteilig auswirkt.
Dies kann jedoch durch optische Komponenten, wie beispielsweise mehrschichtige dielektrische Spiegel, kompensiert werden, die eine negative Dispersion aufweisen, bei der kürzere Wellenlängen eine höhere Phasengeschwindigkeit aufweisen als lange Wellenlängen. Dies gleicht die positive Dispersion aus, die zuvor im System aufgetreten ist, was zu einer Pulskompression für eine optimale Leistung führt (Abbildung 4).
Bei der Betrachtung, wie sich die Dispersion auf ultraschnelle Lasersysteme auswirkt, ist es notwendig, die Gruppenverzögerung und Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) zu verstehen. Die Gruppenverzögerung einer optischen Komponente ist die Verzögerung der Phase des elektrischen Feldes in Abhängigkeit von der Frequenz. GDD ist definiert als die Ableitung der Gruppenverzögerung, oder die zweite Ableitung der spektralen Phase in Bezug auf die Frequenz. Die GDD pro Längeneinheit wird als Gruppengeschwindigkeitsdispersion (GVD) bezeichnet. Die GDD wird üblicherweise in Einheiten von fs2 angegeben, während die GVD in Einheiten von fs2/mm angegeben wird. Pulskompressionsoptiken weisen typischerweise eine große negative GDD auf, um positiv gechirpte Pulse zu komprimieren. Weitere Informationen zu Dispersion und GVD finden Sie in unseren Anwendungshinweisen zur Dispersion.
TEs gibt mehrere verschiedene Arten von Optiken zur Pulskompression für die Dispersionskompensation von Ultrakurzpulsen, darunter Gitter und Prismen. Vorteilhaft für die Pulskompression sind jedoch hochdispersive Spiegel aufgrund ihrer Kompaktheit, ihres geringen Verlustes und der hochnegativen Dispersion über eine große Bandbreite, die für justierungsunempfindliche Pulskompressoren zur Kompensation der GDD sowie von Dispersionen dritter und höherer Ordnung genutzt werden könnte.3
Um zu verstehen, wie hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel funktionieren, ist es wichtig, zwei weitere Arten von Spiegeln zu verstehen: Gires-Tournois-Interferometer-Spiegel (GTI-Spiegel) und gechirpte Spiegel. GTI-Spiegel nutzen die Resonanz, um eine winkelabhängige negative GDD für die Dispersionskontrolle in dem Resonator bei Ultrakurzpulslasern zu erzeugen. Allerdings erzeugen GTI-Spiegel eine negative GDD über eine sehr begrenzte Bandbreite und verursachen eine Dispersion höherer Ordnung.
Auf der anderen Seite bewirken gechirpte Spiegel eine kontrollierte negative GDD durch die wellenlängenabhängige Eindringtiefe des Laserpulses. Die Schichtdicken in der dielektrischen Beschichtung nehmen mit der Eindringtiefe von Licht in die Beschichtung zu. Dies führt dazu, dass kürzere Wellenlängen eine geringere Eindringtiefe in die Beschichtung haben als lange Wellenlängen, was im Wesentlichen dazu führt, dass lange Wellenlängen zu den kurzen Wellenlängen „aufholen“ können und eine größere Gruppenverzögerung erleben (Abbildung 5). In diesen einfachen mehrschichtigen dielektrischen Strukturen führt das diskrete Umschalten zwischen verschiedenen Schichtdicken jedoch zu Schwingungen in der GDD in Abhängigkeit von der Wellenlänge, ähnlich den Schwingungen in einem Fabry-Pérot-Resonator.
Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel wirken diesem Problem durch die Kombination von wellenlängenabhängigem Penetrationseffekt, ähnlich dem von herkömmlichen gechirpten Spiegeln, und einem Multi-Resonanz-Effekt entgegen.3 Diese optimierte Kombination von Penetrations- und Resonanzeffekten ermöglicht höhere GDD-Werte und geringe Verluste über große Bandbreiten, ohne die Dicke der mehrschichtigen Beschichtungsstruktur zu erhöhen.
Traditionelle Pulskompressionsoptiken wie Gitter oder Dispersionsprismen könnten auch für die Kompression von Ultrakurzpulsen und Dispersionskompensation eingesetzt werden. Hochdispersive Spiegel sind jedoch aufgrund ihrer Kompaktheit, ihres geringen Verlustes und der hochnegativen GDD über eine große Bandbreite vorteilhafter (Abbildungen 6 und 7). Sie werden als nur aus Spiegeln bestehende, justierungsunempfindliche Impulskompressoren eingesetzt, die die GDD sowie Dispersionen dritter und höherer Ordnung kompensieren.
Typische Laser auf Basis der Verstärkung gechirpter Pulse (CPA), die Ultrakurzpulse zu hohen optischen Spitzenintensitäten verstärken und gleichzeitig übermäßige nichtlineare Impulsverzerrungen oder Schäden am Verstärkungsmedium verhindern, sind darauf angewiesen, Pulse vor und nach der Verstärkung zu dehnen bzw. zu komprimieren. Daher sind Kompressionsoptiken wie hoch dispersive Ultrakurzpulsspiegel von entscheidender Bedeutung für CPA-Laser.
Die Herstellung optischer Komponenten für Ultrakurzpulslaser, so dass eine hohe Pulsqualität gewährleistet und die Systemleistung maximiert werden können, bringt eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich.
Edmund Optics® bietet eine Vielzahl verschiedener hochdispersiver Ultrakurzpulsspiegel für verschiedene gängige Ultrakurzpulswellenlängen.
Beschichtung für ultraschnelle gechirpte Pulse und eine GTI-Beschichtung, um eine GDD von -1300 fs2 bei einem 5°-Einfallswinkel (AOI) und >99,8% Reflexion (p-Polarisation) zwischen 730-830 nm zu erreichen. Die hochdispersive Beschichtung ermöglicht die Kontrolle von Dispersionen dritter und höherer Ordnung mit hoher Strahlstabilität.
Erfahren Sie mehrHochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm verfügen über eine GDD von -1000 fs2 bei einem Einfallswinkel von 7° (AOI) und einer Reflektivität von > 99,8% (p-Polarisation) über eine Bandbreite von 60 nm. Deswegen sind sie optimal für die Pulskompression und Dispersionskompensation von Yb:dotierten Faserlasern geeignet.
Erfahren Sie mehrHochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm verfügen über eine GDD von -200 fs2 bei einem Einfallswinkel von 5° und einer Reflektivität von > 99,8% (p-Polarisation) bei 950 - 1120 nm. Sie sind optimal für die Pulskompression und Dispersionskompensation von Ultrakurzpulslasern im nahen Infrarotbereich (NIR) einschließlich Yb:dotierten Faserlasern geeignet.
Erfahren Sie mehrHochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm sind ideal für die Dispersionskompensation im Resonator und 99%-Reflexion bei 2000-2200 nm.
Erfahren Sie mehr1. Mielke, Michael. "Ultrafast Lasers: Ultrashort Pulse Lasers Bring Cost-Efficient Precision to Micromanufacturing." Laser Focus World, 8 Apr. 2015.
2. "The Benefits of Femtosecond Lasers and Why We Use Them." Spindel Eye Associates, 16. Mai 2017, www.spindeleye.com/blog/2017/05/the-benefits-of-femtosecond-lasers-and-why-we-use-them/
3. Pervak, V., et al. "High-Dispersive Mirrors for Femtosecond Lasers." Optics Express, vol. 16, no. 14, 2008, pp. 10220–10233., doi:10.1364/oe.16.010220.
Der niedrige Einfallswinkel von hochdispersiven Ultrakurzpulsspiegeln ermöglicht Reflexionen zwischen mehreren Spiegeln, so dass mehrere Spiegel gleichzeitig verwendet werden, um eine maximale Dispersionskompensation und Pulskompression zu erreichen.
Ja, Ultrakurzpulse interagieren mit optischen Beschichtungen und Substraten in einer Weise, die sich von anderen Laserpulsen unterscheidet, was zu unterschiedlichen Zerstörungsmechanismen führt. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Anwendungshinweise LIDT for Ultrafast Lasers
Laserpulse mit Pikosekunden-, Femtosekunden- und Attosekundenpulsdauern (<100 ps) gelten typischerweise als „ultraschnell“.