MercuryTL® telezentrische Objektive mit Flüssiglinse
Description: Die TECHSPEC® MercuryTL® telezentrischen Objektive mit Flüssiglinse kombinieren ein telezentrisches Objektiv mit der Flexibilität einer Flüssiglinse.
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie von Edmund Optics bieten sowohl hohe Auflösung als auch schnellen elektronischen Fokus.
Edmund Optics präsentiert unterschiedliche Typen der robusten Objektive und wie diese selbst nach Stößen + Vibrationen die optische Leistung aufrecht erhalten.
Many lasers are assumed to have a Gaussian profile, and understanding Gaussian beam propagation is crucial for predicting real-world performance of lasers.
Diskutieren Sie mit uns, wie die Athermalisierung bei Bildverarbeitungsobjektiven eingesetzt wird und wie sie die Leistung Ihrer Anwendung verbessern kann.
Telezentrische Objektive können bei kleinen Vergrößerungen extrem groß und schwer werden, da hier große Frontlinsen benötigt werden. Mehr Infos bei EO!
Bei einem Objektiv ist die Blende eine der wichtigsten Einstellungen, da sie gleich auf mehrere Parameter Einfluss hat. Jetzt mehr erfahren bei Edmund Optics!
Für den Anschluss eines Objektivs an eine Kamera gibt es zahlreiche Anschlussarten. Erfahren Sie mehr über deren Nutzen in Abhängigkeit von der Anwendung.