Edmund Optics®, ein führender Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten und optischen Baugruppen, gewinnt mit seinen TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektiven . den inspect award 2022 in der Kategorie „Vision“. Die Auszeichnung wird jedes Jahr von der Zeitschrift inspect an Hersteller von innovativen technischen Produkten verliehen, wobei die Leser für ihre beliebtesten Produkte abstimmen können. Beim diesjährigen Award wurden die athermischen Objektive von Edmund Optics auf den ersten Platz gewählt.
Die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive haben eine außergewöhnlich hohe MTF-Leistung von >20% Kontrast für Auflösungen bis zu 200 lp/mm, was einer Pixelgröße von 2,5 μm entspricht. Diese hohe Auflösung wird nicht nur über den gesamten Bildkreis (17,6 mm, 1,1“ Sensor, 24 MP), sondern auch über den gesamten Temperaturbereich von -10°C bis +50°C erreicht, ohne dass eine Nachfokussierung notwendig ist. Die Mechanikkomponenten der Objektive halten mechanischen Stößen und Vibrationen stand, sodass die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive ideal auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden können, z. B. bei der terrestrischen Fernerkundung, in Drohnen und in der Luft- und Raumfahrt.
Edmund Optics wurde in sieben aufeinanderfolgenden Jahren mit dem inspect award ausgezeichnet. Im Jahr 2019 für TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie, 2020 für die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie und 2021 erhielten die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cw-Serie jeweils den Preis in Bronze. In 2016 und 2018 wurde Edmund Optics für die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Serie und die TECHSPEC® M12-Objektive mit Flüssiglinse mit Silber ausgezeichnet. 2017 gewann Edmund Optics wie auch in diesem Jahr den ersten Platz mit den TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der Cr-Serie.
Weitere Informationen über die TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive und weitere interessante neue Produkte von Edmund Optics finden Sie unter Neue Produkte auf www.edmundoptics.de.
About Edmund Optics:
Edmund Optics® ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. Edmund Optics verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Mit mehr als einem Dutzend Standorten auf der ganzen Welt beschäftigt Edmund Optics knapp über 1.000 Mitarbeiter und expandiert weiter. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.