Edmund Optics®, ein führender Anbieter von optischen Komponenten für Laseranwendungen im Ultrakurzpulsbereich, und der Laserhersteller Chromacity gehen eine Partnerschaft ein und ermöglichen ihren Kunden somit einen einfachen und schnellen Zugang zu den Ultrakurzpulslasern von Chromacity. Die Laser von Chromacity werden zukünftig gemeinsam mit den Ultrakurzpulsoptiken von Edmund Optics angeboten, sodass Kunden alle benötigten Produkte für ihre Ultrakurzpulssysteme aus einer Hand beziehen können. Aktuell wurde der Chromacity 1040 Free-Space-Ultrakurzpulslaser mit 1040 nm und 4 W zum umfangreichen Produktkatalog von Edmund Optics hinzugefügt. Der Laser bietet einen stabilen Ultrakurzpulsstrahl mit hoher Leistung in einem kompakten und einfach aufzubauenden System. Er ist ideal für die Multiphotonenmikroskopie und Spektroskopie oder für eine Vielzahl anderer Bildgebungs- und Life-Science-Anwendungen geeignet.
Die Ultrakurzpulslaser von Chromacity sind zurzeit mit einer Wellenlänge von 1040 nm erhältlich, weitere Wellenlängen folgen in Kürze. Die Laser haben einen stabilen Puls mit Längen <150 Femtosekunden (fs), eine Ausgangsleistung von 4 W und sind energieeffizient und luftgekühlt. Zusätzlich besitzen sie eine außergewöhnlich gute Strahlqualität von M2 <1,2. Die Laser sind faserbasiert, um Fehlausrichtungen zu vermeiden und einen einfachen Aufbau zu gewährleisten. Die Wellenlänge der Laser von Chromacity ist mit 1040 nm länger als die Wellenlänge traditioneller Ti:Saphir-Laser und ermöglicht so bei vielen Bildgebungs- und Life-Science-Anwendungen eine größere Eindringtiefe in die Proben und die Detektion mehrerer Fluoreszenzmarker. Beim Kauf eines Lasersystems ist ein kostenloses Videotelefonat mit einem zertifizierten Laseringenieur von Chromacity inklusive, über den Sie weitere Unterstützung bei der Inbetriebnahme erhalten.
Details zu diesen und weiteren neuen Produkten von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik „Neue Produkte“ auf www.edmundoptics.de.
Über Edmund Optics:
Edmund Optics ist seit 1942 ein weltweit führender Anbieter von Optiken für verschiedenste Märkte und Branchen. Die Firma gliedert ihr Angebot in drei Bereich, um Kunden einen optimalen Service bieten zu können: Über den Onlineshop werden Optik- und Photonikprodukte von vielen beliebten Marken und aus der eigenen Fertigung angeboten; die Fertigung von Edmund Optics ermöglicht kundenspezifische Entwicklungen und Serienfertigungen von hochqualitativen Optiken sowie Komponenten und Systemen für die Bildverarbeitung; über die Ingenieurdienstleistungen bieten wir als Teil unseres Fertigungsangebots Beratung, Prototypenentwicklung und weitere Serviceleistungen an. Die Firma beschäftigt über 1.250 Mitarbeiter an 18 Standorten weltweit und expandiert weiter. Über die Webseite www.edmundoptics.de erhalten Kunden jederzeit weitere Informationen, können mit IngenieurInnen von Edmund Optics sprechen oder Produkte bestellen.