Die TECHSPEC® achromatischen Einzellinsen von Edmund Optics® gehören zu den Top-Photoniktechnologien im Jahr 2021, die von Laser Focus World, einem der ältesten Fachmagazine für Laser und Photonik, gewählt wurden. Die Zeitschrift prämiert jährlich die 20 besten Photoniktechnologien, die Fortschritte in Optik und Photonik ermöglichen und wichtige Entwicklungen darstellen. EO ist sehr stolz darauf, Teil dieser Auswahl zu sein.
TECHSPEC® Achromatische Einzellinsen korrigieren durch ihre einzigartige Linsenform die chromatische Fokusverschiebung und benötigen keine zwei unterschiedlichen Materialien. Die Achromate bestehen aus dem Substrat Zeonex E48R und haben diamantgedrehte asphärische Profile. Bezüglich der chromatischen Fokusverschiebung übertreffen sie traditionelle Achromate um einen Faktor von drei und plankonvexe Einzellinsen um einen Faktor von nahezu 40, sodass die Linsen ideal für die breitbandige Fokussierung sowie Anwendungen im UV-Bereich geeignet sind, bei denen optische Verklebungen nicht eingesetzt werden können.
Eine Übersicht über alle neuen Produkte von Edmund Optics finden Sie unter der Rubrik neue Produkte auf www.edmundoptics.de.
Über Edmund Optics:
Edmund Optics® (EO) ist ein weltweit führender Hersteller und Distributor von Präzisionsoptiken, optischen Baugruppen und Bildverarbeitungskomponenten mit Hauptsitz in den USA sowie Fertigungsstätten in den USA, Europa und Asien und einem globalen Vertriebsnetzwerk. EO verfügt über einen sehr großen Lagerbestand an optischen Komponenten für eine unverzügliche Lieferung und bietet Standardprodukte sowie kundenspezifische Sonderanfertigungen für diverse Branchen in kleinen Stückzahlen oder größeren Mengen. Bestellen Sie telefonisch unter +49 (0)6131 57000 oder via E-Mail an [email protected] anhand des aktuellen Kataloges oder in unserem Onlineshop auf der Internetseite www.edmundoptics.de.