|
Zu den Filtertypen gehören Fluoreszenz-, dichroitische, schmale Bandpass-, Multibandpass-, Notch-, Kanten- (Kurz- und Langpassfilter), Neutraldichte- (ND) und Polarisationsfilter. |
|
Wahlweise montiert oder unmontiert |
|
Hart-gesputterte, traditionelle Beschichtungen und eine Vielzahl von farbigen Glas- und Kunststoffoptionen verfügbar. |
|
Kundenspezifische Optionen für nicht-lagernde Größen und Wellenlängen |
Edmund Optics® produziert und liefert optische Filter für eine Vielzahl von Life-Science-Anwendungen, einschließlich medizinischer Diagnostik und Biotechnologie, sowie für industrielle Anwendungen wie Halbleiter, Messtechnik, Luft- und Raumfahrt, Automatisierung und Robotik.
Präzise optische Filter werden verwendet, um ausgewählte Wellenlängen, sogenannte Wellenbänder, von Lichtquellen wie Lasern, LEDs und breitbandigen Beleuchtungsquellen zu blockieren, zu transmittieren und zu reflektieren. Mit präzisen optischen Filtern lassen sich unterschiedliche Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Fabrikautomatisierung, optische Zeichenerkennung (OCR) und autonome Fahrzeuge realisieren.
Siehe auch Notchfilter , Filter , Halbwertsbreite (FWHM) , Resonator , Zentralwellenlänge (ZWL)
Siehe auch Resonator , Blockungsbereich , Optische Dichte (OD)
Siehe auchFilter , Bandbreite
See also Filter , Cut-On Wellenlänge
Als "Cut-On Wellenlänge" wird in der Filterterminologie die Grenzwellenlänge eines Langpassfilters bezeichnet, bei der die Transmission 50% erreicht.
Siehe auch Cut-Off Wellenlänge
Siehe auch Kaltlichtspiegel , Resonator , Zentralwellenlänge (ZWL) , Stoppband , Langpassfilter , Neutraldichtefilter (ND) , Rugate-Notchfilter , Wärmeschutzglas , Notchfilter , maximale Transmission , Kurzpassfilter , Halbwertsbreite (FWHM) , Bandbreite , Fluoreszenzfilter , Infrarotspiegel , dichroitische Filter , Cut-Off Wellenlänge , Wratten Filter , Cut-On Wellenlänge , Interferenzfilter , dichroitische Beschichtung
Die Halbwertsbreite beschreibt die spektrale Bandbreite über welche ein Bandpassfilter lichtdurchlässig ist bzw. ein Notchfilter blockiert. Die obere und untere Grenze der Bandbreite ist als die Wellenlänge definiert, bei welcher der Filter 50% der maximalen Transmission aufweist.
Siehe auch Filter , Bandbreite , Zentralwellenlänge (ZWL)
Langpassfilter transmittieren Wellenlängen, die größer sind als die Grenzwellenlänge des Filters.
Siehe auch Kurzpassfilter
Ein Filtertyp, der die Transmission in einem bestimmten Wellenlängenbereich gleichmäßig abschwächen soll (z. B. flacher Spektralverlauf). Er ist nützlich, um das Gesamtlicht in einem System zu dämpfen oder zu reduzieren.
Notchfilter blocken ein bestimmtes Spektralband und transmittieren alle anderen Wellenlängen im Auslegungsbereich des Filters. Notchfilter werden mit einer dielektrischen Beschichtungsmethode hergestellt, bei dem eine Reihe dünner Schichten dielektrischer Materialien mit alternierendem Brechungsindex verwendet werden.
Die Optische Dichte beschreibt die Menge an Energie, die durch ein optisches Material durchgelassen wird. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der Transmission des Materials. Je größer der OD-Wert, desto mehr Licht wird blockiert.
Siehe auch kontinuierlich variabler Apodisationsfilter , Blockung , Neutraldichtefilter (ND)
The highest transmittance value for light being passed by a filter.
See also Filter
Der höchste Transmissionswert für Licht, das von einem Filter durchgelassen wird.
Strahlung, die nach dem Kontakt mit einer Materialoberfläche die Richtung, aber nicht die Wellenlänge ändert.
Siehe auch Transmission , Parität
Kurzpassfilter transmittieren Wellenlängen, die kürzer sind als die angegebene Designwellenlänge.
Siehe auch Filter , Langpassfilter
Die Menge der Strahlungsenergie, die durch ein optisches Medium hindurchgeht und nicht absorbiert, reflektiert oder gestreut wird.
Siehe auch Reflexion
Der Abstand zweier Wellenberge einer eletromagnetischen Welle ist umgekehrt proportional zur Frequenz. Je länger die Wellenlänge, desto kleiner die Frequenz und umgekehrt je kürzer die Wellenlänge, desto höher ist die Frequenz.
Die Optik ist für viele fortschrittliche Diagnoseverfahren und -technologien, die zur Blutanalyse verwendet werden, von entscheidender Bedeutung. Strahlteiler und verschiedene Arten von Filtern, wie Bandpass-, dichroitische, Langpass- und Kurzpassfilter, sind nur einige der am häufigsten verwendeten Filter.
Hintergrundwissen
Erfahren Sie mehr über optische Filter anhand unserer häufig gestellten Fragen.