Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster und Diffusoren

Optische Fenster sind flache, planparallele Platten, die oft als Schutz für elektronische Sensoren oder Detektoren vor äußeren Einflüssen verwendet werden. Optische Fenster sollten entsprechend der Materialtransmission bzw. den mechanischen Eigenschaften des Substrats ausgewählt werden. Optische Fenster verändern die Vergrößerung eines Systems nicht. Optische Fenster von Edmund Optics werden mit diversen Substraten angeboten, beispielsweise Germanium (Ge), Silizium (Si), N-BK7, UV-Quarzglas, Zinkselenid (ZnSe) oder Kaliumbromid (KBr). Es sind verschiedene Antireflexbeschichtungen für das ultraviolette (UV), sichtbare (VIS) oder infrarote (IR) Spektrum verfügbar.

Optische Diffusoren erlauben die diffuse Ausleuchtung von Objekten durch gleichmäßige Streuung der Lichtquelle, wenn das Licht den optischen Diffusor passiert. Edmund Optics bietet holographische Diffusoren und Diffusoren aus Opal- bzw. Mattglas in diversen Größen und mit verschiedenen Diffusionswinkeln an. Holographische Diffusoren haben im Vergleich zu Mattglasdiffusoren eine höhere Transmissionseffizienz. Opal- oder Mattglasdiffusoren sind kostengünstige Alternativen.

Filter
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.