Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
|
Passiver Ausgleich der thermischen Defokussierung |
|
Keine zusätzliche Neufokussierung erforderlich |
|
Objektive sind geschützt vor Stößen und Vibrationen |
|
Große Sensorabdeckung bis zu 1,1“ |
Materialien dehnen sich aus, wenn ihre Temperatur steigt, und werden kleiner, wenn ihre Temperatur sinkt. Wie stark ein Material seine Abmessungen verändert, hängt von seinem Wärmeausdehnungskoeffizienten (kurz CTE = coefficient of thermal expansion) ab und davon, ob das Material isotrop oder anisotrop ist. Auch der Brechungsindex von transparenten Materialien ändert sich mit der Temperatur. Diese thermischen Phänomene stellen Hersteller und Integratoren von Bildverarbeitungssystemen vor große Probleme, wenn temperaturdynamische, robuste Bildverarbeitungssysteme für den Einsatz in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen benötigt werden. Da sich verschiedene Materialien unterschiedlich schnell ausdehnen und zusammenziehen, stellt ein System mit einer Kombination aus Metall und Glas eine besonders große Herausforderung dar. Materialien wie Metalle und Kunststoffe haben CTE-Werte, die zehn- bis hundertmal höher sind als die CTE-Werte der Glasmaterialien, die sich innerhalb der optischen Systeme befinden.
Der CTE-Unterschied zwischen den Materialien spielt möglicherweise keine große Rolle, wenn die Bauteile klein oder die Betriebstemperaturschwankungen gering sind. Optische Elemente mit einem Durchmesser von 25 mm oder mehr, die in Linsentuben mit engen Passungen mit einem Gesamtspielraum von 10-15 Mikrometern gefasst sind, können die Leistung der Optik bei niedrigen Temperaturen jedoch erheblich einschränken. Der reduzierte Durchmesser des zusammengezogenen Linsentubus kann dann die Linsenelemente so stark belasten, dass sie brechen oder Ausplatzer an den Kanten entstehen. Umgekehrt kann eine steigende Temperatur die Größe des Fassungsspielraums erhöhen und für eine Verkippung und Dezentrierung einer einzelnen Linse oder Linsenbaugruppe sorgen (Abbildung 2).
Der Brechungsindex eines Materials ist das Verhältnis zwischen der Geschwindigkeit des Lichts im Material und der Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum. Der Temperaturkoeffizient des Brechungsindexes gibt an, wie stark sich dieses Verhältnis mit der Temperatur ändert. Weitere Informationen zu diesem Koeffizienten finden Sie unter Thermische Eigenschaften von optischen Substraten.
Die thermische Defokussierung steht in direktem Zusammenhang sowohl mit der Änderung des Brechungsindex als auch mit der Änderung der Materialgröße über den Betriebstemperaturbereich eines Linsensystems. Ein Objektivtubus in einer warmen Umgebung beispielsweise dehnt sich aus und der Fassungsabstand zu den Kanten der Optikelemente wird vergrößert, was, wie beschrieben, eine gewisse Dezentrierung oder Verkippung verursachen kann. Des Weiteren verändert sich der Brechungsindex der Glasmaterialien, sodass sich auch die Fokusposition des Linsensystems verändert, wenn sich die Umgebungstemperatur ändert (Abbildung 3).
Die Athermalisierung zur Minimierung der Brennweitenänderung durch die Temperatur kann aktiv oder passiv erfolgen. Die Begriffe „aktiv“ und „passiv“ beziehen sich auf den Endanwender und den Arbeitsaufwand, der für den Einsatz der Komponente in der entsprechenden Umgebung erforderlich ist.
Aktive Athermalisierung kann die Verwendung zusätzlicher Hilfsmittel beinhalten, die entweder „aktiv" den Fokus des Linsensystems kompensieren oder korrigieren, oder die Heiz- oder Kühlmöglichkeiten bereitstellen, um das Linsensystem auf einer Designbrennweite zu halten. Beide oben genannten Beispiele erfordern eine Art von Rückkopplungssteuerung für das aktive System, um die Optik an der gewünschten Systemfokusposition bzw. dem Temperatursollwert zu stabilisieren.
Während bei der aktiven Athermalisierung weniger ausgefallene optische Materialien verwendet werden müssen und sie robuster für den Einsatz in Anwendungsumgebungen mit größeren Betriebstemperaturbereichen ist, kann diese Art der Athermalisierung aufwendiger und teurer in der Implementierung sein.
Bei der passiven Athermalisierung werden die CTE-Unterschiede von Materialien beachtet und so für das Design des optischen Systems ausgenutzt, das sowohl Brechungsindex- als auch Dimensionsänderungen kompensiert werden. Durch die Kombination verschiedener Materialien kann die Brennweite bei Temperaturschwankungen beibehalten werden, ohne dass ein zusätzlicher Benutzereingriff oder elektromechanische Unterstützung erforderlich sind. Da weniger Komponenten und Bauteile eingesetzt werden müssen, führt die passive Athermalisierung zu Produkten, die sich in der Regel besser für platzbeschränkte Anwendungen eignen. Leider können nicht alle optischen Designs passiv athermalisiert werden; manchmal kann die erforderliche Kompensation nicht passiv innerhalb des Designs realisiert werden.
Athermische Objektive können in einer der beiden oben genannten Varianten hergestellt werden. Die von Edmund Optics® und Ruda Cardinal entwickelten und von Edmund Optics gefertigten TECHSPEC® athermischen Bildverarbeitungsobjektive sind passiv athermalisiert und darüber hinaus extrem robust gefertigt, sodass das Objektiv vor Schäden durch Stöße und Vibrationen bei Industrieeinsätzen geschützt ist (Abbildung 4).
Das Objektiv aus dem Beispiel behält die MTF über einen Betriebstemperaturbereich von 60°C bei und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Ja, ein optisches System kann je nach dem erforderlichen Betriebstemperaturbereich beide Formen der Athermalisierung aufweisen.
Temperaturschwankungen oder der Betrieb außerhalb der zulässigen Temperaturbereiche können eine Reihe von Schäden an einem Objektiv verursachen. Sowohl steigende als auch fallende Temperaturen können den Fokuspunkt verändern und dazu führen, dass sich die Elemente verkippen, dezentrieren oder verschieben, während eine sinkende Temperatur dazu führen kann, dass Elemente im Objektiv abplatzen, brechen oder springen.
Während es schwierig sein kann, eine Standardlösung zu finden, die für verschiedene Arten von rauen Umgebungen geeignet ist, können Objektive speziell mit Blick auf diese Faktoren entwickelt werden. Die TECHSPEC athermischen Objektive wurden für Industrieeinsätze stabilisiert, um die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen zu minimieren. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie mehr über weitere kundenspezifische Stabilisierungen erfahren möchten.