Die XP42 Polarisationsfolie besitzt einen auf Jod basierenden Farbstoff, der für die Absorption der nicht gewünschten Schwingungsrichtungen des Lichtes verantwortlich ist. Steigt die Materialtemperatur auf über 80°C an wird der Farbstoff geschädigt. Für Anwendungen bis ca. 100°C ist der Folientyp XP40HT geeignet, da hier ein anderer, modifizierter Farbstoff verwendet wird.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.