Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Extinction is described generally as a polarizing filter's ability to absorb polarized light that has an orientation 90° to the polarizer's axis of polarization.
The Extinction Ratio is the ratio of power for plane-polarized light going through a polarizer with its axis oriented parallel to the plane of polarization over the power of plane-polarized light going through that same polarizer with its axis oriented perpendicular to the plane of polarization (for example, 700:1). A more technical definition of Extinction Ratio, follows from the Handbook of Optics (Vol. I, 5-13):
Extinction Ratio = r = T2/ T1 » ½ (T^ / T|| )
where:
T1 = maximum transmittance parallel to plane of polarized beam
T2 = minimum transmittance perpendicular to plane of polarized beam
T|| = maximum transmittance of two polarizers parallel in unpolarized beam
T^ = minimum transmittance of two polarizers perpendicular in unpolarized beam
Note: all "T"; values are for monochromatic light.
Example: If using an unpolarized light source, a direct reading of the extinction ratio is not possible but can be estimated. If the unpolarized source has a wavelength of 550nm and the parallel transmission is 27.17% and the crossed transmission is 0.02%, then the extinction ratio at 550nm is approximately 3.7 x 10-4.
Polarization Efficiency is the percentage of how efficiently one polarizer polarizes incident light over the total amount of polarized light. For example, a linear polarizer with 99% efficiency transmits 99% of the incident light in the intended polarization (p-polarization state) and 1% in the opposite polarization (s-polarization state). Again a more technical definition exists, as based from the Handbook of Optics (Vol. I, 5-13):
Polarization Efficiency = P.E. (%) = [(H0-H90) / (H0+H90)]1/2 x 100
where:
H0 = average transmittance (unpolarized incident light) of parallel polarizers, over
400-700nm
H90 = average transmittance (unpolarized incident light) of crossed polarizers,
over 400-700nm
Note: "H" values are averages from 400 to 700nm (not the same as "T" values)
Example: If the source is again unpolarized and the average parallel transmission across the visible is 26.53% and the average crossed transmission across the visible is 0.01%, then the polarization efficiency is 99.96%