Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Magnifiers form images that are not real and cannot be focused onto a screen for instance. The image is called 'virtual' and appears larger and un-inverted when compared to the object being viewed. The magnifying power (MP) of a simple magnifier (handheld magnifier, comparator, pocket magnifier, base magnifier or loupe) is the ratio of the angular size of the image seen with the magnifier to the angular size of the object viewed without the magnifier. The angular object size is the maximum value that the eye can see without any assistance. As an object gets closer to the eye, its angular size becomes larger. However there is a distance at which the relaxed eye cannot focus any closer, this is called the 'near point' and is generally accepted as 10 inches (250mm).
As an example, if a single positive (converging) lens is used as a magnifier and the object is placed at the lens' length (EFL) on one side of the lens, the image will appear to be an infinity. Your eye then focuses that image onto the retina. The generally accepted formula to determine the magnifying power of a simple magnifier is:
MP = 250mm/EFL
The above equation is for small magnifiers, i.e. base magnifiers and pocket magnifiers. The larger magnifiers are viewed so that the virtual image of the object is placed at the near viewing distance of the eye. This is the case for a single positive lens when the object is placed just within the lens' focal length (EFL) on one side of the lens. The image will appear to be formed at the near point distance from the lens when viewed from the other side of the lens. In this configuration the equation changes to:
MP = (250mm/EFL) + 1
Note that angular magnification and is used with magnifiers rather than lateral magnification.