Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics offers a series of TECHSPEC® Double Gauss Imaging Lenses optimized for electronic imaging applications that use high-resolution cameras. They use a modified basic double gauss lens design in order to create a high-performance multi-element lens that will exceed the performance of typically available fixed focal length lenses. The symmetrical design corrects for many optical aberrations, including a distortion that is kept below 0.3%. Conventional lenses often use the same designs that were originally used for photographic objectives. A typical ½" CCD high-resolution monochrome camera (like the Sony XC-75) has a cut-off resolution of 55 lp/mm. Even when focused at infinity, our Double Gauss lenses will have a better resolution than the camera. Their expanded performance yields image resolution greater than 100 lp/mm. After inspecting the MTF curves for 50mm lenses at f/4 and a 400mm working distance, our Double Gauss lens has a much higher contrast (70%) than a typical fixed focal length lens (35%) at 55 lp/mm.
Our TECHSPEC® Double Gauss Imaging Lenses provide high-performance, support large sensor formats, have low-profile compact housings, and an exceptional value. We offer two series of these lenses, Fixed Focus and Focusable. Focusable versions have set screws to lock both manual iris and focus rings in place. Lens Prescription Data is available for qualified optical designers.