Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
There are many factors involved in sighting a beam at any given distance from the laser source: the output power of the laser is one concern. Low power lasers can be used for short distances, but higher power lasers are more widely used for long distances and for line and cross-line applications that require more energy. The wavelength of the laser is another important element. Detectors have a characteristic response that depends upon the wavelength of incident radiation. The human eye has a spectral response from 400 to 700nm with peak responsivity at about 550nm. A wavelength closer to the detector's responsivity peak appears brighter than a wavelength farther from the peak. For example, a 1mW laser at 633nm will appear brighter to an observer than a 1mW, 670nm laser. Even though both lasers have the same power and color (red), 633nm is closer to the human eye's 550nm spectral peak than 670nm. Beam divergence is also critical. As the energy spreads out into larger areas, the energy reflected back to the viewer from any one distinct point is reduced. Therefore, low beam divergence is an important technical concern for long distance applications. Ambient lighting will also determine the degree of visibility. High ambient levels at the target will yield low contrast and therefore low visibility. The best visibility generally occurs in subdued ambient light.