Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Edmund Optics® (EO), the premier provider of optical components, is proud to announce several additions to their product lineup, including Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes, TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses, and Low GDD Ultrafast Mirrors.
Edmund Optics® has expanded its partnership with Acktar Ltd. to provide Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes. Conventional C-Mount extension tubes feature anodized aluminum interiors, which can cause image hotspots if not internally lined with light absorbing material. The Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes internally feature Hexa-Black™ light absorbing technology with a stray light rejection ratio up to 8 × 10-7. These new extension tubes absorb and reduce noise from stray light, commonly found in imaging systems with diffuse illumination, at grazing angles up to 88° and function over a wide absorption band from the UV to MWIR.
The TECHSPEC® CA Series Fixed Focal Length Lenses are designed for new high resolution large format sensors. Designed for the 27.9mm diagonal image circle of APS-C Large Format Sensors, these lenses feature a TFL Mount with M35 x 0.75 threads and the same flange distance (17.5mm), robustness, and ease-of-use as a C-Mount. Accomodating for a larger sensor allows for capturing much higher resolution images with a compact lens, making these lenses ideal for machine vision and factory automation applications.
New TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors are designed with a highly reflective, dispersion compensating ion-beam sputtered (IBS) coating for low scatter and absorption. They are designed for a 45° angle of incidence, making them ideal for ultrafast beam steering. TECHSPEC® Low GDD Ultrafast Mirrors have a GDD of near zero at their design wavelength range, reducing dispersion of the reflected beam. These mirrors are typically used to transport femtosecond laser pulses.
To view these products and the many more exciting new products offered at Edmund Optics®, visit the new products page, at edmundoptics.com.
About Edmund Optics:
Edmund Optics® is a leading global supplier of optics, imaging, and photonics technology that has served a variety of markets including Life Sciences, Biomedical, Industrial Inspection, Semiconductor, R&D, and Defense since 1942. Edmund Optics designs and manufactures a wide array of optical components, multi-element lenses, imaging systems, and optomechanical equipment, while supporting OEM applications with volume production of stock and custom products. With locations in more than seven countries across the globe, Edmund Optics employs over 1,000 employees and continues to expand. Customers can purchase items by calling 1-800-363-1992, via the catalog or the website at www.edmundoptics.com.