Ein wichtiger Baustein in der Zukunft der medizinischen Behandlung ist die Optik-basierte, nicht-invasive Diagnostik, insbesondere bei der Behandlung von schweren Verbrennungen.
Die Standardoptiken und optomechanischen Komponenten von Edmund Optics® (EO) waren perfekt für die Anwendungsanforderungen von SpectralMD. Die Designunterstützung von EO, einschließlich der detaillierten CAD-Dateien, die das Design der kundenspezifischen Optiken durch SpectralMD ermöglichten, mündete in eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Da es sich bei SpectralMD jedoch um ein Startup-Unternehmen handelte, entschied man sich, das StartUP-Programm von EO zu nutzen, um in den Genuss des zusätzlichen Rabatts von 10% und des speziellen technischen Supports zu kommen, der mit dem Programm einhergeht. Unsere engagierten StartUP-Vertreter waren in der Lage, sie bei der Herstellung kundenspezifischer Optiken, der Modifizierung von Standardoptiken, dem Kernbohren und Zerschneiden zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Qualität der Optiken ihren Spezifikationen entspricht.
In den Jahren 2018 und 2019 wuchs SpectralMD erheblich, und als das Unternehmen zur Serienproduktion überging, konnte es den von EO gewährten Mengenrabatt (der oft ~20% erreicht) anstelle des StartUP-Rabatts von 10% nutzen. Da das Wachstum des Unternehmens zu einer Ausweitung seiner technischen Kompetenz führte und es den Rabatt nicht mehr benötigte, schloss man das EO-StartUP-Programm ab.
Im Jahr 2019 wurde SpectralMD für DeepView von der FDA der Status eines bahnbrechenden Medizinprodukts zuerkannt, wodurch sich SpectralMD einen vierjährigen Zuschuss sicherte, der durch die von EO bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen ermöglicht wurde. Wir werden SpectralMD als StartUP-Mitglieder vermissen, und das StartUP-Team freut sich darauf, den Erfolg von SpectralMD weiter zu verfolgen!
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.