Es ist von großer Bedeutung, schnell und zuverlässig erhöhte Körpertemperatur messen zu können, die einen Hinweis erlaubt, ob eine ansteckende Krankheit wie z. B. COVID-19 (verursacht durch das neuartige Coronavirus) vorliegen könnte.
Die Temperatur eines Objekts kann über die Menge an vom Objekt emittierter Infrarotstrahlung bestimmt werden, wenn der Emissionsgrad bekannt ist. Die vom menschlichen Körper emittierte Infrarotstrahlung hat typischerweise eine Spitzenwellenlänge bei ca. 9 µm.1 Abweichungen der Temperatur verursachen Veränderungen der emittierten Infrarotstrahlung und ermöglichen so Wärmebildsystemen die Identifizierung von Körpertemperaturen außerhalb des normalen Bereichs (Abbildung 1).
Kontaktlose Thermometer reichen von kostengünstigen Handgeräten bis zu Großflächen-Temperaturscanner, die ganze Menschengruppen erfassen können. Handgeräte sind leicht zu beschaffen und sinnvoll, wenn Einzelpersonen getestet werden sollen. Großflächen-Temperaturscanner hingegen können effektiv an Flughäfen, Krankenhäusern oder häufig frequentierten Plätzen eingesetzt werden.
Obwohl Entfernung zur Person und Umgebungstemperatur das genaue Ergebnis einer kontaktlosen thermischen Messung beeinflussen können, bieten kontaktlose Thermometer im Vergleich zu Messungen mit Kontakt eine reduzierte Ansteckungsgefahr und sind so bei der Bekämpfung von ansteckenden Pandemien die bessere Wahl.
Infrarotsysteme zur Fieberdetektion benötigen optische Komponenten aus Germanium, Zinkselenid und anderen Substraten, die Wellenlängen im Bereich um 9 µm transmittieren können (Abbildung 2). Details zu bestimmten Infrarot-Substraten finden Sie in unserem Anwendungshinweis "The Correct Material for Infrared Applications". Viele kostengünstige, kontaktlose Hand-Thermometer verwenden gepresste Germaniumoptiken, wohingegen Großflächen-Temperaturscanner typischerweise präzisere Infrarot-Komponenten erfordern.
Mit fünf Fertigungsstätten weltweit bietet Edmund Optics für den Einsatz in der Wärmebildgebung und anderen Infrarot-Anwendungen standardmäßige und kundenspezifische Infrarot-Komponenten nach dem neusten Stand der Technik zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Unsere Möglichkeiten umfassen Fenster, Asphären, Prismen, Off-Axis-Parabolspiegel, Laser-Baugruppen und Objektive. Optische Fiebermessung sowie unzählige andere Technologien, die durch Optik möglich gemacht werden, helfen bei der Erschaffung einer sichereren und gesünderen Zukunft.
1. Creagh, D. C., and D. A. Bradley. Radiation in Art and Archeometry. Elsevier Science, 2000. www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.